结果:找到"485 STM32 ",相关内容83条
- ttl同时转232、485,求高人指点。
- 单片机只有一个串口,我想同时接232和485转换芯片,这样连接有问题不,高人指点后我再去验证一下。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: ttl转232、485 发帖人:茹影随行 发帖时间:2022-09-09 14:24:00
- 【现货供应】有极性RS-485接口芯片MS1285,最高传输速率10Mbps
- 产品规格书:MS1285.pdf一、产品简述MS1285/MS1285M/MS1285D是一款半双工、±20kVESD,可应用于RS-485通信系统的收发芯片,传输和接收速率可达10Mbps。片内集成瞬态保护功能保护器件不受IEC61000静电放电(ESD)和瞬态放电(EFT)的影响。此器件具有宽的共模电压范围,这使得此期间适合于长电缆运行上的多点应用。二、主要特点总线引脚保护±20kV的人体模型(HBM)保护±12kVIEC61000-4-2接触放电+4kVIEC61000-4-4快速瞬态突发总线最大连接个数:256数据速率:300bps至10Mbps工作电压范围4.5V-6.0V...
- 所属专栏: 器件替换 标签: RS-485 发帖人:XBW0331 发帖时间:2022-06-24 17:51:00
- STM32H743单片机485通讯可以发送不能接收
- 各位大佬麻烦帮忙分析一下,使用STM32H743单片机,串口单独测试数据可以正常发送接收,通过485电路后只能发送数据,无法接收数据,使用的正点原子的例程代码。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 485 STM32 发帖人:小菜鸟123456 发帖时间:2020-06-16 17:20:00
- 美信485CAN通讯VSPB331完胜还是.......
- 图片
- 所属专栏: 器件替换 标签: 485通讯芯片 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2019-04-26 10:51:00
- [转载][精英STM32F103开发板试用体验】超声波测距功能的实现
- 在日常生活中离不开对距离的测量,就测量的手段来讲主要有两种测量方式,一种是直接测量法,另一种则为间接测量法。基于超声波的测量方式就属于间接测量方式,它是通过计算超声波发送与接收发射超声波的时间,进而由时间和超声波传播的速度乘积来得到距离值。由于该测量方式是非接触式的,故不但能测量两个实体间的距离,还能测量距液体表面的距离等,所以它的应用面很宽,例如用在车载组合仪表上可以测量车体距前后方物体的距离及水箱、油箱的液位等。目前市面上常见的超声波测距模块是HC_SR04,其相关参数如下: ·工作电压: 5V·工作电流: 15mA·工作频率:40Hz·测距范围: 2cm~4m·测量角度: 15度·触...
- 所属专栏: 技术交流 标签: stm32 发帖人:我不会单片机 发帖时间:2018-11-30 17:16:00
- 四旋翼飞行器
- 这款四轴面向的人群是电子相关专业(包括自动化、电气自动化、电子信息工程、计算机、测控等专业)的大学生,通过一个完整的四轴项目来学习贴片元器件的焊接、PCB设计软件AD的使用、电路基本知识、旋翼型无人机的基本原理、STM32单片机编程与基本使用、飞控算法的实现等。据了解,目前大多数高校的电子专业的课程实训依然是焊接收音机等,单片机课程教的也是单片机,这已经不能满足学生的学习了,学生毕业之后进入企业,大多接触的是贴片元器件(功率器件除外),做产品的时候,硬件工程师必须要具备一定的调试能力,这就对焊接贴片元件的能力提出了要求,所以我们设计了这款四轴飞行器,使用0603、0805这样贴片元件,是练习...
- 所属专栏: 技术交流 标签: stm32 发帖人:小马玩转单片机 发帖时间:2018-11-29 09:03:00
- 浅谈一个STM32外设配置冲突问题
- 不知道大家在使用STM32F103C8T6的时候遇到如下问题:I2C1使用PB6和PB7口,定时器TIM3使用PB0\PB1\PB4\PB5做4路PWM。但在使用的过程中,如果只初始化定时器就没有任何问题,但是一旦初始化I2C1,那么定时器的通道2(PB5)就不能产生PWM波,而是保持高电平。客户查阅手册得知PB5的默认复用功能是I2C1的SMBA引脚,但是它的I2C1是初始化为I2C模式的,并不是初始化为SMBAS模式,而且同样的方式在F0上测试是可用的。它本来用的是标准库开发的,然后尝试使用STM32CubeMx进行硬件配置,使用HAL库新建工程,还是存在同样的问题。就上面的问题,查看了...
- 所属专栏: 单片机开发 标签: stm32 发帖人:小小宅138 发帖时间:2018-10-22 19:52:00
- 为什么CAN能取代RS485?CAN和RS485的PK
- 本文来源自:ZLG致远电子近年来CAN总线逐渐被工程师认知,并以其突出特点,逐渐在取代RS485等总线,本文将以CAN与RS485为例总结各自优势,本文解答:”为什么CAN能取代RS485”。现场总线是90年代初国际上发展形成的,目前广泛应用于现场总线技术过程自动化、制造自动化、楼宇自动化等领域的现场智能设备互连通讯网络。图1点对点连接方式采用点对点通讯时,连线多,线路复杂,两两连线需要两两连线,需要n(n-1)/2根线。图2总线连接方式信息在一条公共通道上传输,信息接收者从通道上接收所有信息,并根据规则过滤发送给自己的信息。连线少,结构清晰,仅需≤n+1根线。目前工业现场主流的总线方式包括...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CAN RS-485 RS485 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2018-01-15 19:49:00
- 【ZT】RS-485网络该如何加终端电阻?
- 本文来源自:ZLG致远电子RS-485总线具有结构简单、成本低等优点,但各位工程师在组建RS-485总线网络时,为提升整个网络通信的可靠性,想必会经常会遇到一个问题:需不需要加终端电阻呢?本文将为你解答。一、终端电阻的作用对于RS-485总线,终端电阻主要是为了匹配通信线的特性阻抗,防止信号反射,提高信号质量。在组建RS-485总线网络时,通常使用特性阻抗为120Ω的屏蔽双绞线,由于RS-485收发器输入阻抗一般较高(例如RSM485ECHT输入阻抗为96kΩ,最多可连接256个节点),在信号传输到总线末端时会由于受到的瞬时阻抗发生突变(以RSM485ECHT为例,阻抗由120Ω变为96kΩ...
- 所属专栏: 技术交流 标签: RS-485 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2018-01-06 21:56:00
- 耐用的RS-485芯片
- SN65HVD82该器件兼具驱动器和接收器功能,稳健耐用,可满足特定工业应用中的严格要求。这些总线引脚可耐受ESD事件,并且具备符合人体模型、气隙放电和接触放电规范的高水平保护。该器件将差分驱动器与差分接收器相结合,共同由单个5V电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,构成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。该器件具有宽共模电压范围,因此适用于长线缆上的多点应用。该器件的额定温度范围介于-40°C和85°C之间。特性总线I/O保护±16kV人体模型(HBM)保护±12kVIEC61000-4-2接触放电+4kVIEC61000-4-4快速瞬态突发工业温度范围:-40°C...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: RS-485 耐用 485 发帖人:电子青蛙 发帖时间:2017-09-08 11:54:00
返回